请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25886 您好 的团队:
如果 只有 D+.D-连接在一起并且未连接到 USB 的 D+、D-、那么输入电流是否限制为3A?
2.我 已将 D+、D-与 USB D+、D-相连、原理图如下所示! 使用5V 至 2S 电池 充电!
当 BQ25886首次输入5V 电源,然后 插入电池。 充电电流为950mA。
当首次 插入电池时 、BQ25886会增加5V 电源、充电电流为640mA?
为什么有不同的充电电流?