This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:BQ25886充电问题

Guru**** 2392465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845466/bq25886-bq25886-charging-problem

器件型号:BQ25886

您好 的团队:

如果  只有 D+.D-连接在一起并且未连接到 USB 的 D+、D-、那么输入电流是否限制为3A?

2.我 已将 D+、D-与 USB  D+、D-相连、原理图如下所示! 使用5V 至 2S 电池 充电!

当 BQ25886首次输入5V 电源,然后 插入电池。 充电电流为950mA。

当首次 插入电池时 、BQ25886会增加5V 电源、充电电流为640mA?

为什么有不同的充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    1、如果 D+/D-连接在一起、则输入电流限值将设置为3.0A、前提是 ILIM 或 ICO 例程未设置较低的充电电流限值。 在客户的原理图中、我看到 ILIM 引脚将电流限制设置为~1.98A。 在此原理图中、ILIM 将设置电流限制。  

    充电电流限值由 ICHGSET 设置。 我看到客户原理图显示电流限制为~630mA。 我很困惑充电电流为什么会增加到超过设定的限值。

    您能否设置一个示波器捕获、在两个启动序列期间显示 VBUS、VBAT、VICHGSET 和 ICHG? 这将有助于我了解正在发生的情况。

    谢谢、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

     

    我一段时间没有听到你的反馈。 如果您有任何疑问、请告知我们、否则我将关闭此主题。

     

    谢谢、

    Ricardo