This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5130:170ms 的软启动持续时间?

Guru**** 2814465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825108/tps5130-soft-start-duration-of-170ms

器件型号:TPS5130

TPS5130:  是否可以实现170ms 的软启动时间?  数据表提供了一个公式来确定电容器值、但不限制电容器值的大小。 使用该值、我得到460nF 来产生170ms、该电容值是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hogan、您好!

    它应该是好的。

    谢谢!

    此致、

    Hao