Other Parts Discussed in Thread: TPS1663
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1663 尊敬的团队:
该器件的散热焊盘尺寸是多少?
我在数据表中找不到它
BR
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin:
封装和散热焊盘详细信息已添加到 TPS1663的数据表中。 请参阅最新的数据表: 具有可调节输出功率限制的 TPS1663x 60V、6A 电子保险丝数据表(修订版 D) 。