This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1:关于典型应用 Schmatic

Guru**** 2367960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74610-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824948/lm74610-q1-about-typical-application-schmatic

器件型号:LM74610-Q1

你(们)好

数据表中显示了"阴极到阳极"的最大电压。

我知道该电压很重要。

但是、未显示阳极至阴极电压的最大值。

阳极到阴极的最大电压值是多少?

以下应用电路中以红色标记的组件是否绝对必要?

如有必要、您能否推荐 Cout 和 TVS 二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    对于 LM74610-Q1、阳极至阴极电压不应超过一个二极管压降、但最大限制为3V、在数据表第6页第6.1节中指定为阴极至阳极的最小值-3V

    最大阳极至阴极为3V。

    第16页第8.2.4节详细讨论了针对汽车应用的 TVS 建议。

    正在寻找汽车应用?

    此致、

    Kari。