This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012EVM:I2C 数据始终为低电平

Guru**** 2766365 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5012EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844175/lp5012evm-i2c-data-always-low

器件型号:LP5012EVM
Thread 中讨论的其他器件: USB2ANYHello团队、

我的客户在 LP5012EVM 上遇到了一些问题、如下所示。 请帮帮我们。

  • 连接 USB2ANY 和 LP5012EVM 时、I2C_DATA 始终为低电平。 3.3V 不由 USB2ANY 供电。 它们不会传输任何数据。
  • 当 LP50GUI 启动时、固件会升级。 另一方面、当 USB2ANY Explorer 启动时、固件会降级。
  • 当 bat 文件尝试以管理员身份运行时,会出现“未找到清单文件”等错误,并且 bat 无法继续执行下一个过程。

此外、客户已检查连接是否参考以下主题、但似乎正确。

此致、
Kazuto Tatsumi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

       请首先参阅 此主题 和用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

       最新进展是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢您的支持。 我正在等待客户反馈。

    此致、
    Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuto、

       我将暂时关闭此主题、您可以在此主题下更新您的客户反馈。 如果您更新任何最新进度、该主题将再次打开、我将回复您。 谢谢。