Other Parts Discussed in Thread: LP5012EVM, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5012EVM Thread 中讨论的其他器件: USB2ANYHello团队、
我的客户在 LP5012EVM 上遇到了一些问题、如下所示。 请帮帮我们。
- 连接 USB2ANY 和 LP5012EVM 时、I2C_DATA 始终为低电平。 3.3V 不由 USB2ANY 供电。 它们不会传输任何数据。
- 当 LP50GUI 启动时、固件会升级。 另一方面、当 USB2ANY Explorer 启动时、固件会降级。
- 当 bat 文件尝试以管理员身份运行时,会出现“未找到清单文件”等错误,并且 bat 无法继续执行下一个过程。
此外、客户已检查连接是否参考以下主题、但似乎正确。
此致、
Kazuto Tatsumi