请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62080 我们希望使用 TPS62080DSGT 输出3.4V (确实需要3.3V、但决定在负载导致压降的情况下留出一些摆动空间)。
此设计即将投入生产、我们希望确保原理图和组件选择在3.4V 下有效...
我们可以在这方面获得 TI 的支持吗? 感谢您的任何帮助。
请参阅下面的原理图/布局。
组件器件型号:
L3: DFE201612E-1R0M=P2
C11: GRM188R61C106KAALD
C7: GRM188R60J226MEA0D
R32: ERA-3AEB1333V
R33: ERA-3AEB203V