This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62080:需要有关验证 TPS62080DSGT 3.4V 输出设计的帮助

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824696/tps62080-need-help-verifying-tps62080dsgt-design-for-3-4v-output

器件型号:TPS62080

我们希望使用 TPS62080DSGT 输出3.4V (确实需要3.3V、但决定在负载导致压降的情况下留出一些摆动空间)。

此设计即将投入生产、我们希望确保原理图和组件选择在3.4V 下有效...

我们可以在这方面获得 TI 的支持吗? 感谢您的任何帮助。

请参阅下面的原理图/布局。

组件器件型号:

L3:    DFE201612E-1R0M=P2

C11:   GRM188R61C106KAALD

C7:    GRM188R60J226MEA0D

R32:   ERA-3AEB1333V

R33:   ERA-3AEB203V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    原理图和布局看起来合理、根据我的说法、不会造成任何严重问题。

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、感谢您的反馈!