This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:电池在现场运行几个月后变为"bad&quot

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/822072/bq25601-battery-goes-bad-after-a-couple-months-in-the-field

器件型号:BQ25601

我们在应用中使用 BQ25601通过电池空间为锂离子18650充电

https://www.batteryspace.com/custom-li-ion-18650-battery-3-6v-2600mah-9-36wh-with-10k-thermistor---un38-3-passed.aspx

电源输入为5V USB、我们的负载根据其工作情况消耗~100mA 至1A 的电流。 大多数情况下、系统断电且流耗仅为60uA。 当系统通电时、它应该在大部分时间内充电、并且只能在每1-2小时的充电时间内仅依靠电池运行5分钟左右。

在现场工作4-6个月后(装置位于远程位置)、大约50至100个充放电周期后、我们开始看到电池"坏"。 在实验中、我们发现电池电压为~0V (绕过保护电路时、0V 也直接在电池上)。 如果我们将一个新电池连接到有缺陷的电池单元的同一充电电路、则它工作正常、并按预期为电池充电。

我正在尝试了解什么故障机制可能导致电池损坏、如果我们查看的是有缺陷的电池、则会破坏充电曲线等

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您是否能够与电池制造商或供应商联系? 由于您提到 BQ25601可以按预期为新电池充电、这似乎是电池问题而不是充电器问题。

    我在您发送的链接中没有看到任何位置提供的数据表、但我在表中看到了以下信息:

    现场的工作条件是什么? 温度是否可能超过这些范围并在一段时间内使电池承受应力/损坏?

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在将样本发送回制造商。  

    它是 LG 电池。  www.batteryspace.com/.../5457_B4.pdf

    整个田间条件应比汽车"驾驶室"中的温度更好

    除温度外、任何环境条件都不可能产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现一个"电池"问题有点奇怪、因为这是一个大批量生产的电池。

    充电设置不正确是否会导致此类问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您发送数据表!

    同样、基于 BQ25601仍然可以按预期为新电池充电、我怀疑您的电池会随着时间的推移而承受压力、因此在现场4-6个月后会出现故障。 您遇到的故障率是多少?

    我们已经讨论了高温对电池造成压力的可能性、但您的充电电流(ICHG)和充电电压(VREG)设置是什么? 如果这些电压过高、它们也可能会随着时间的推移给电池带来压力。

    此外、您还提到、系统仅依靠电池运行约5分钟/ 1-2小时的充电时间。 您知道系统在此期间消耗了多少电流吗?

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我们没有收到您的回复。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、

    Angelo