我们在应用中使用 BQ25601通过电池空间为锂离子18650充电
电源输入为5V USB、我们的负载根据其工作情况消耗~100mA 至1A 的电流。 大多数情况下、系统断电且流耗仅为60uA。 当系统通电时、它应该在大部分时间内充电、并且只能在每1-2小时的充电时间内仅依靠电池运行5分钟左右。
在现场工作4-6个月后(装置位于远程位置)、大约50至100个充放电周期后、我们开始看到电池"坏"。 在实验中、我们发现电池电压为~0V (绕过保护电路时、0V 也直接在电池上)。 如果我们将一个新电池连接到有缺陷的电池单元的同一充电电路、则它工作正常、并按预期为电池充电。
我正在尝试了解什么故障机制可能导致电池损坏、如果我们查看的是有缺陷的电池、则会破坏充电曲线等
提前感谢您的支持。