This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 24V 至24V 设计。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260, LMR33620, LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845445/24v-to-24v-design

主题中讨论的其他器件:TPS54260LMR33620LM3409HV

你好

我需要设计一个主要具有四种工作模式的直流/直流电源:

1.输入电压48V ->输出电压24V

2.输入电压48V ->输出电压24V-12V (可调节)

3.输入电压24V ->输出电压24V

4.输入电压24V ->输出电压 24V-12V (可调节)

在所有模式下、Iout 范围为50mA 至2A。

我在48V 工作电压和可调输出电压方面没有任何问题。 (TPS54260)

您能给我一个降压芯片、它能在尽可能接近输入电压的位置产生输出电压吗?  

目的是产生尽可能接近24V 输入的输出电压。

是否有一个设计可以在不进行调节的情况下将输入直接切换到输出?

谢谢、Gets Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克

    您可以将 LMR33620用于额定电流为36V 的2A 输出。 该器件具有压降频率折返功能。 它降低了压降条件下的开关频率、以增加有效占空比。 如果您需要更好的性能、请考虑在输入和输出之间添加负载开关。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克

    我看到您单击了、我的回复未解决您的问题。 请告诉我您对您的初始问题还有哪些疑问。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    是的、没错。

    您建议使用的稳压器的额定输入电压最大为36V、但我需要48V。

    我们设计的实际解决方案是使用负载开关实现这一点。

    问题是:

    是否有芯片可以在没有稳压的情况下将输入直接切换至输出(集成解决方案)?

    谢谢你

    GreetsMarc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克

    我们拥有 LM3409HV、这是一款额定电压为70V 的 PFET 降压控制器(外部 FET)、可在压降条件下以100%占空比运行。 这是否符合您的条件?

    Sam