This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3430:RFE3430#39;s 输出电流为什么支持-10 mA?

Guru**** 2505665 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3430, REF30, REF102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846567/ref3430-why-does-rfe3430-s-output-current-support--10-ma

器件型号:REF3430
主题中讨论的其他器件: REF102

大家好、

 我在数据表中看到了 RFE3430的输出电流支持-10mA。

为什么 REF3430可以支持 负电流输出?

我还看到 REF30xx 支持25mA 输出电流。

2. REF30xx 能否支持 输出 负电流? 如果不是、为什么?

我还在 数据表的第一页看到了 REF31xx 支持±10mA 电流输出、如下图所示。

但在"7.3建议运行条件"页面中、REF31xx 仅支持25mA 而不是10mA、如下图所示。

那么、哪一个是 用于 REF31xx 电流输出的转台 ? 为什么数据表中的两个页面存在差异?

希望获得您对上述三个问题的建议?

谢谢!

Pico 1:

  

Pico 2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    为什么 REF3430可以支持 负电流输出? REF34的带隙进入支持+/-10mA 的缓冲器。 如图9.2所示。

    我还看到 REF30xx 支持25mA 输出电流。 就像 REF30一样、带隙的输出缓冲器支持+25mA、但在这种情况下它不支持灌电流?

    2. REF30xx 能否支持 输出 负电流? 如果不是、为什么? 输出缓冲器不支持它。 传统上、旧电压基准仅需拉电流而不是灌电流。 在更现代的参考文献中、两者都有必要。

    我还在 数据表的第一页看到了 REF31xx 支持±10mA 电流输出、如下图所示。

    但在"7.3建议运行条件"页面中、REF31xx 仅支持25mA 而不是10mA、如下图所示。

    那么、哪一个是 用于 REF31xx 电流输出的转台 ? 为什么数据表中的两个页面存在差异? 我会在 REF31上使用+/-10mA、因为 EC 表显示了+/-10mA 的特性。 我需要研究+25mA。

    希望获得您对上述三个问题的建议?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marcoo、

    感谢您的帮助!

    基准电压为什么需要灌电流?

      基准电 压与灌电流功能有什么作用?

    与没有 电流吸入功能的基准相比 ,REF3430有什么优势?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    灌电流的目的是当基准的输出电压高于预期时。 请记住、电压基准用途广泛、不仅始终连接到 ADC 或 DAC。 有时、它们可用作上拉电压或电平转换的基准。 在某些情况下、电压基准为 ADC +上拉电阻器+电平转换+其他电路供电。 在这些类型的应用中、在启动期间、系统可能具有一个高于 VREF 的 Vout 的电压轨。 它非常系统特定、最好是拥有它、而不是拥有它。

    另一个功能是提高电流输出。 如果您查看图7中的 REF102数据表、则某些电路需要器件在不使用时灌入电流。

    www.ti.com/.../ref102.pdf

    -Marcoo