Other Parts Discussed in Thread: REF3430, REF30, REF102
主题中讨论的其他器件: REF102
大家好、
我在数据表中看到了 RFE3430的输出电流支持-10mA。
为什么 REF3430可以支持 负电流输出?
我还看到 REF30xx 支持25mA 输出电流。
2. REF30xx 能否支持 输出 负电流? 如果不是、为什么?
我还在 数据表的第一页看到了 REF31xx 支持±10mA 电流输出、如下图所示。
但在"7.3建议运行条件"页面中、REF31xx 仅支持25mA 而不是10mA、如下图所示。
那么、哪一个是 用于 REF31xx 电流输出的转台 ? 为什么数据表中的两个页面存在差异?
希望获得您对上述三个问题的建议?
谢谢!
Pico 1:
Pico 2: