This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问有关负载开关的建议

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS22915, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824549/asking-for-the-recommendation-on-load-switch

主题中讨论的其他器件:TPS22810TPS22915TPS2595

大家好、

客户正在寻找具有保护功能的负载开关。

请您帮助提供合适的固体吗?

低导通电阻

最大输入/输出电压:16V

低成本

 您是否会为此推荐合适的解决方案?

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    对于您的输入电压范围、将工作的负载开关为 TPS22810。  

    Ron 为79m Ω、额定电压高达18V 和3A。  

    这是否适用于您的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!
    电气性能不好。
    就像具有低 IQ、Rdson 和小型封装的 TPS22915一样、但输入/输出最大电压应保持16V。
    TPS22810器件采用高 Rdson、高 IQ 和大型封装。

    还有其他建议吗?


    BR、
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    重申您的要求:与 TPS22915类似的器件会产生规格

    Iq =<10uA

    Ron = 37m Ω 典型值

    而且在 WCSP 封装中的输入电压额定值至少为16V。

    遗憾的是、我们当前产品系列中没有任何器件满足所有这些要求。 电子保险丝(TPS2595)具有额定电压、但静态电流会更高。 它们的封装尺寸也稍大。