请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS22810、 TPS22915、 TPS2595大家好、
客户正在寻找具有保护功能的负载开关。
请您帮助提供合适的固体吗?
低导通电阻
最大输入/输出电压:16V
低成本
您是否会为此推荐合适的解决方案?
BR、
SHH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.