主题中讨论的其他器件:TPS62745、 MSP430FR2476、 鳄鱼
您好!
我在产品中设计了 LMR62014。 该器件将5V 升压至7.8V。 然后、我将 TPS62745由这个7.8V 电源供电。 由于升压电源的输出端出现急剧瞬态下降、有一个急剧瞬态耦合到 TPS62745的输出端。 我无法确定它来自哪里。 我已经在50mA 负载和无负载的情况下测试了62014、并且始终会出现这种非常短的干扰/骤降。 我已附上一些屏幕截图和原理图。 如何消除该噪声。 除此之外、我认为62014年看起来还不错。
屏幕截图1:CH1 = 62014的输出、而 CH2 (绿色)是由62014供电的 TPS62745的输出
屏幕截图2:CH1 = 62014升压输出、CH2 =开关节点、在以下原理图中显示为节点 A。
屏幕截图3:屏幕截图的缩放版本1。
原理图:
我只使用 LMR62014电路手动构建了一块空白板、但我仍然看到输出端出现了这些高频突降。 我不确定从哪里来。 有人有任何故障排除建议吗?