This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:输出上的阶跃转换/毛刺脉冲帮助

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745, LMR62014, MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824367/lmr62014-help-with-step-trans-glitch-on-output

器件型号:LMR62014
主题中讨论的其他器件:TPS62745MSP430FR2476鳄鱼

您好!

我在产品中设计了 LMR62014。  该器件将5V 升压至7.8V。  然后、我将 TPS62745由这个7.8V 电源供电。  由于升压电源的输出端出现急剧瞬态下降、有一个急剧瞬态耦合到 TPS62745的输出端。  我无法确定它来自哪里。  我已经在50mA 负载和无负载的情况下测试了62014、并且始终会出现这种非常短的干扰/骤降。  我已附上一些屏幕截图和原理图。  如何消除该噪声。  除此之外、我认为62014年看起来还不错。   

屏幕截图1:CH1 = 62014的输出、而 CH2 (绿色)是由62014供电的 TPS62745的输出

屏幕截图2:CH1 = 62014升压输出、CH2 =开关节点、在以下原理图中显示为节点 A。

屏幕截图3:屏幕截图的缩放版本1。

原理图:

我只使用 LMR62014电路手动构建了一块空白板、但我仍然看到输出端出现了这些高频突降。  我不确定从哪里来。  有人有任何故障排除建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robbie 您好!

    请遵循数据表第10页上的布局提示。 您的 PCB 布局需要大幅改进。

    图片2和3的时间刻度是多少? 因为你说图片3是图片2的缩放比例、但两张图片的时间刻度都是10us/div。 我无法理解。 它是垂直刻度 CH1 10mV/div 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    很抱歉、我的回答不正确。  屏幕截图3是屏幕截图#1的放大视图。   

    我今晚已经测试过、相信我发现了这个问题。  当 TPS62745断开连接时、LMR62014实际上一直工作正常。  我认为 TPS62745有问题。  我之所以这样说是因为以下屏幕截图、是因为我已经验证了 LMR62014在没有连接 TPS62745的情况下工作正常。

    我已经设置了一个新测试、在该测试中、我使用电源为 TPS62745单独供电。  因此、我隔离了 TPS62745并将输入连接到工作台电源、电压为5V、并进行了探测。  唯一连接到 TPS62745输出端的是 MSP430FR2476、它处于默认状态、在这些电路板进入后、尚未对其进行编程或触摸。  我已经确认、当电路板断电时、TPS62745的输出端到接地端之间的电阻大约为16.5k。

    屏幕截图#N2-1:这是黄色输入(Ch1)和输出(绿色- CH2)的屏幕截图。  CH1是来自台式实验室电源的输入、输出5V 电压、CH2是 TPS6245的开关节点。

    屏幕截图#N2-2:此屏幕截图显示了与屏幕截图 N2-1相同的测试设置、但通道2 (绿色)正在探测 TPS62745的输出。  这显示了输入和输出的比较。   

    屏幕截图#N2-3: 此屏幕截图显示了与屏幕截图 N2-2相同的测试设置、但我缩小了范围以显示 TPS62745输出端看到的大慢速锯齿波。   

    在所有这些屏幕截图中、示波器设置为对两个通道使用交流耦合。  从 N2-1屏幕截图中可以看出、当开关打开时、它会在输入端产生一个持续时间非常短但幅度明显的阶跃负载。  我以为这是因为昨晚升压转换器为 TPS62745供电、但这似乎表明、当 TPS62745开关打开时、即使在稳健的实验室电源上、它也会产生相当大的阶跃、导致输入干扰。   

    当电路板断电时、我在 TPS62745的输出和接地之间测量16.5k 欧姆。  我最初认为输出可能会过载或短路。  这似乎也不是这样。  TPS 似乎也在3.3V 左右调节、如下所示。

    屏幕截图#N2-4:CH1 (黄色)是 TPS62745输入、而 Ch2 (绿色)是 TPS62745输出、具有光源和直流耦合。  这表明直流调节点实际上约为3.3V

    TPS62745的原理图如下所示:

    EN_VIN_SW 应接地、但我在此处使用不同的 POST 进行了验证、确认它不会导致运行问题。   

    我觉得一定是错误的-我希望这些电源的波纹比30mV 更安静、如屏幕截图#N2-3所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我使用 BK 精密有源负载(型号8601)在输出端测试了具有100mA 负载的 TPS62745。  有源负载设置为100mA 恒定电流。  输出波形更改为如下所示的波形。  它似乎仍然很吵。  输出是使用一个使用10x 探头的 Rhode 和 scwartz RTB2004测得的。  我使用小弹簧引线接地(短接地引线)、而不是弹簧夹接地导线上的~6英寸长。   

    相同设置和负载下开关节点处的波形如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robbie 您好!

    很抱歉、我仅支持 LMR62014。 对于 TPS62745、请在 E2E 上发送一篇新文章、其中仅包含 TPS62745标签、以便从我们的降压专家处获得帮助。  

    我现在要关闭这个线程。