This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:电感器选择

Guru**** 2538230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824929/tps54302-inductor-selection

器件型号:TPS54302

大家好、团队、  

我不确定我必须为项目选择的电感器。 我的项目规格为:

VOUT=3.3V

Vin (max)= 24V

I (OUT)= 30mA

由于我需要降压转换器为 VCC 供电、以便为微控制器和某些通信电路(I2C、RS232/USART 转换器)供电、因此我的输出电流非常低:30mA。

根据计算最小电感值的公式、Lmin 与 Iout 成反比、因此我得到的最小值为790uH (fsw=400kHz、kay=0.3)、与表2中提供的建议组件值6.8uH 相比、该值非常大。

您能否为我的项目选择合适的电感器提供建议?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于此公式、Iout 是最大输出电流3A、而不是实际负载电流。

    肖恩