请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62097-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS62097、
您好-
我一直在寻找任何地方、似乎找不到任何有关布局尺寸的指导。 您能不能向正确的方向指出我? 可能是建议的封装?
谢谢!
Dave
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好-
我一直在寻找任何地方、似乎找不到任何有关布局尺寸的指导。 您能不能向正确的方向指出我? 可能是建议的封装?
谢谢!
Dave
您好、Dave、
您可以在数据表的最后4 页上找到封装。
此致、
Kevin
如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
_________________________________________
TPS62810-Q1 –具有1%精度和同步引脚的全新汽车类6V 输入电压、2.25MHz 降压系列。 1-2-3-4A 选项。
最小的2x3QFN 封装、具有可湿性侧面、可进行光学 PCB 检查。