This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62097-Q1:带锚引脚的 RGT 封装所需的封装尺寸信息

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62097, TPS62097-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846594/tps62097-q1-footprint-information-needed-on-the-rgt-package-with-anchor-pins

器件型号:TPS62097-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62097

您好-

我一直在寻找任何地方、似乎找不到任何有关布局尺寸的指导。 您能不能向正确的方向指出我? 可能是建议的封装?

谢谢!

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    您可以在数据表的最后4 页上找到封装。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
    _________________________________________
    TPS62810-Q1 –具有1%精度和同步引脚的全新汽车类6V 输入电压、2.25MHz 降压系列。 1-2-3-4A 选项。
    最小的2x3QFN 封装、具有可湿性侧面、可进行光学 PCB 检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我是查看 TPS62097数据表而不是 TPS62097-Q1数据表。 很抱歉让人感到困惑和烦恼、感谢您的回答! 我现在觉得傻了。