This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:当输入电压下降时、TPS54331输出电压无法保持5V

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824303/tps54331-tps54331-output-voltage-cannot-keep-5v-when-input-voltage-goes-down

器件型号:TPS54331

您好!

我们的客户发现、当输入电压从24V 下降到7V 时、TPS54331的某些部件无法保持5V 电压、EN 引脚悬空。

在下图中、黄色波形是输入电压、从24V 降至5V。 蓝色波形是输出电压、无法保持5V。

在下图中、黄色波形为 PIN8-PH、蓝色波形为输出电压。 TPS54331中的 MOSFET 似乎不起作用。

在下图中、黄色波形是 BOOT 引脚和 PH 引脚之间的电压。

BOOT-PH 电压似乎大于2.1V、但 MOSFET 不工作。

您能帮助解决这个问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是负载电流?  

    BOOT-PH 波形很奇怪。 客户是如何测试的?  请再次确认。 以下应用手册供您参考。

    http://www.ti.com/lit/an/slua928a/slua928a.pdf

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    客户表示、有些器件 TPS54331可在输入电压下降期间保持5V 输出、而其他器件则无法保持5V 输出。

    TPS54331峰值输出电流为300mA。

    当输入电压波形从24V 下降到7V 时、该波形为空。

    BOOT-pH 波形中的空心与输入电压波形空心相关。

    我认为、一旦 BOOT-pH 电压高于2.1V、MOSFET 就应该工作。 但是、在中空之后它不起作用。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rui:

    您可以分享原理图和布局吗?

    客户是否尝试将 VIN=7V 设置为看它是否工作正常?  

    此外、最好检查输入电容器的电压是否为7V。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    下面是客户的原理图。 未焊接 R6、R7、R1和 C1。

    客户将输入电压设置为7V 以使系统进入待机模式。

    谢谢!

    Rui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rui:

    请尝试将电源设置为7V、而不是从24V 下降、并检查电源是否正常工作。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    客户表示如果使用直流电源提供输入电压、输入电压波形不会出现抑制、输出电压可以保持5V。

    如果直接提供7V 电压、则输出电压可保持5V。

    输出电压下降似乎是由输入电压的压低引起的。

    谢谢!

    Rui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rui:

    当输入电压从24V 降至7V 时、请仔细检查输入电压的值、最好测量输入电容器或 VIN 引脚的值。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    输入电压中的低电压似乎为4.5V。

    谢谢!

    Rui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    客户确认前级交流/直流电路板可以提供600mA 电流、TPS54331 Vcc 引脚电压为7V。

    谢谢!

    Rui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经通过电话进行了讨论。

    肖恩