This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25926:TPS25926:TPS259261/51 EN/UVLO 引脚连接

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846060/tps25926-tps25926-tps259261-51-en-uvlo-pin-connection

器件型号:TPS25926

您好!

我们的设计如所示。

您能否帮助检查 EN/UVLO 引脚连接是否正常?

TPS259261和 TPS259251 V (UV)均为4.3V、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用1 Mohm 电阻器将 EN 引脚拉至 Vin。 请参阅数据表中的"9.2.2.2欠压锁定设定点"部分、了解更多详细信息。

    是、对于 TPS259261和 TPS259251 、V (UV)均为4.3V、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    希望您的问题得到解决。 如果您没有其他问题,我们可以关闭此主题吗?