请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25926 您好!
我们的设计如所示。
您能否帮助检查 EN/UVLO 引脚连接是否正常?
TPS259261和 TPS259251 V (UV)均为4.3V、对吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们的设计如所示。
您能否帮助检查 EN/UVLO 引脚连接是否正常?
TPS259261和 TPS259251 V (UV)均为4.3V、对吗?