This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:断电时的 VTT 电压

Guru**** 2392955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/816496/tps51206-vtt-voltage-at-power-down

器件型号:TPS51206

你(们)好

我的客户对 TPS51206 VTT 有问题。

断电后、VTT 电荷保持不变(S3=S5=LOW)。

请您就 此问题的原因向我提供建议吗?

RAM 在 断电(S3和 S5)信号的时序上工作、因此、客户正在考虑这是由 RAM 电路的泄漏电流造成的。 明白了吗?

此外、通过此电压充电、器件损坏、功能或规格是否存在任何问题?

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、  

    当 VDDQ 被施加到 DIMM 上时、通常有一个来自 DIMM 的 VTT 泄漏电流。  

    当 TPS51206 S3/S5处于低电平时、VTT 将通过 DIMM 的泄漏电流充电至特定水平。  

    如果泄漏电流导致的 VTT 电压过高、客户可以考虑使用泄放电阻器降低该电压。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱圣、

    请提供泄放电阻器的具体连接示例。
    此外、请告诉我们、即使存在放电模式、也需要放气电阻的原因。

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno、  

    当 S3/S5为低电平时、VTT 关闭。 VTT 放电电流约为7mA。 该放电电流可能不够大、无法吸收 DIMM 侧的所有泄漏电流。  

    在 TPS51206侧、只要 DIMM 泄漏电流引起的 VTT 电压低于稳压电压(VDDQ/2)、就可以正常工作。  

    如果客户确实需要降低 VTT 电压、则 VTT 和接地之间的泄放电阻器有助于灌入更多泄漏电流并降低 VTT 电压。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢