你(们)好
我的客户对 TPS51206 VTT 有问题。
断电后、VTT 电荷保持不变(S3=S5=LOW)。
请您就 此问题的原因向我提供建议吗?
RAM 在 断电(S3和 S5)信号的时序上工作、因此、客户正在考虑这是由 RAM 电路的泄漏电流造成的。 明白了吗?
此外、通过此电压充电、器件损坏、功能或规格是否存在任何问题?
穆克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Mukuno、
当 S3/S5为低电平时、VTT 关闭。 VTT 放电电流约为7mA。 该放电电流可能不够大、无法吸收 DIMM 侧的所有泄漏电流。
在 TPS51206侧、只要 DIMM 泄漏电流引起的 VTT 电压低于稳压电压(VDDQ/2)、就可以正常工作。
如果客户确实需要降低 VTT 电压、则 VTT 和接地之间的泄放电阻器有助于灌入更多泄漏电流并降低 VTT 电压。
谢谢
钱