This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65186:Vbattery 和 VIN3P3之间的加电/断电序列

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/823533/tps65186-power-up-down-sequence-between-vbattery-and-vin3p3

器件型号:TPS65186

你(们)好

Vbattery (VIN、VIN_P、VBI_SW)和 VIN3P3之间是否有加电/断电序列的规则?

VIN3P3还用于 I2C 上拉、PG 上拉和 INT 上拉。

客户输入的 VIN3P3比 Vbattery 更重要。 此时、他们可以看到 Vbattery 上的电压大约为2.0V。

有问题吗?

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukuno-San、

    我将您的帖子分配给 TPS65186器件上的专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    VIN3P3与 VIN 之间以及 PG 与 VIN 之间有一个内部二极管、因此如果 VIN3P3与 PG 相连并在 VIN 处于低电平或悬空状态时供电、则预计会出现此泄漏。

    由于很难保证 PMIC 或电池会受到这种情况的影响、因此不建议在 VIN 之前激活 IO 域。

    此致、

    Rick S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!