Other Parts Discussed in Thread: TPS65186
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65186 你(们)好
Vbattery (VIN、VIN_P、VBI_SW)和 VIN3P3之间是否有加电/断电序列的规则?
VIN3P3还用于 I2C 上拉、PG 上拉和 INT 上拉。
客户输入的 VIN3P3比 Vbattery 更重要。 此时、他们可以看到 Vbattery 上的电压大约为2.0V。
有问题吗?
穆克