This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:EN/PWM 引脚电压裕度

Guru**** 2766215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819177/tps61196-en-pwm-pin-volatge-margin

器件型号:TPS61196

你好

我找不到 EN/PWM 引脚的建议最大电压,建议相对于 EN/PWM 引脚的绝对最大电压有多大的裕度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

      您可以使用18V 作为 EN 和 PWM 引脚的建议最大电压。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

      我的答复是否解决了您的问题? 您是否有 AY 更新状态信息?

    此致

    肖恩