Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80EVM-020 主题中讨论的其他器件:BQ40Z80、 BQSTUDIO
您好!
我在将 EVM 连接到 BQstudio 时遇到问题。 当我打开 Battery Management Studio 时、"目标选择向导"将通过自动检测我的器件进行上拉、如下所示。 然后、我找到 如图所示的 BQ40z80。 当我打开时、我会收到一系列错误消息、提示"器件未确认"。 我怀疑自动检测的"_04"是问题所在。 如果是、这只是固件更改吗?
谢谢、Daniel