This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:器件未确认

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846312/bq40z80evm-020-no-acknowledge-from-device

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80BQSTUDIO

您好!  

我在将 EVM 连接到 BQstudio 时遇到问题。 当我打开 Battery Management Studio 时、"目标选择向导"将通过自动检测我的器件进行上拉、如下所示。 然后、我找到 如图所示的 BQ40z80。 当我打开时、我会收到一系列错误消息、提示"器件未确认"。 我怀疑自动检测的"_04"是问题所在。 如果是、这只是固件更改吗?

谢谢、Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我怀疑监测计正在进入自动关断模式。 请连接充电器侧的电池组电源以防止这种情况。 完成此操作后、监测计将不会进入关断状态。