您好、TI 专家、
我们最近遇到了有关波特图测试的问题。 当负载电流为3.5A 和7A@1K-10K 时、相位异常。 我们尝试调节零和极点。 尚未找到解决方案。
LM27403上是否曾出现过此问题? 请告知原因。
输入电压12V
输出电压5V
COUT:330uf/16m Ω、2件
输出电压:2.2uH
输出电流最大值:7A
温度:室温
Iout=7A:
谢谢、
多拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 John:
在进行变化实验(更改 III 类 R/C 以更改零点和极点)后、我们发现此问题与 III 类补偿组件无关。 它似乎与 IC 的'RS'(__LW_AT__引脚2相关)。
我们切断了'RS'引脚的遥感、将 RS 连接到 GND、 在 RS 和 GND5V 之间添加一个1500pf 电容器。 它将波特图从空载传递到最大负载(7A)。 此"RS"引脚似乎对噪声敏感。
这是否有任何特殊原因? 根据布局检查、RS 遥感反馈还不错。
在演示板上、为什么使用1uf/10uf 电容器? 这对于噪声滤波来说并不是很正常的。
http://www.ti.com/lit/ug/snvu233a/snvu233a.pdf
尊敬的 John:
我是否可以询问您使用哪个 EVM 来进行此测试? 有两个 EVM、如下所示。
http://www.ti.com/lit/ug/snvu233a/snvu233a.pdf
http://www.ti.com/lit/ug/snvu330/snvu330.pdf
将检查我们的布局。 假设 RS 引脚受某些"噪声"平面或信号的影响。
谢谢、
多拉
多拉、
我使用了这个:
http://www.ti.com/lit/ug/snvu233a/snvu233a.pdf
我必须对其进行修改以进行测量。