This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27403:关于波特图测试

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819803/lm27403-about-bode-plot-test

器件型号:LM27403

您好、TI 专家、

我们最近遇到了有关波特图测试的问题。 当负载电流为3.5A 和7A@1K-10K 时、相位异常。 我们尝试调节零和极点。 尚未找到解决方案。

LM27403上是否曾出现过此问题? 请告知原因。

输入电压12V

输出电压5V

COUT:330uf/16m Ω、2件

输出电压:2.2uH

输出电流最大值:7A

温度:室温

Iout=7A:

 Iout=0A

 原理图如下所示。

谢谢、

多拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多拉、

    我曾看到、偶尔会使用几种不同的器件。  它似乎是分析仪的伪影。  您可以修改纹波注入设置以使图看起来正常、或尝试使用其他分析器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的反馈。

    您对交流电压使用什么。 设置 LM27403演示板上的波特图测试?

    我们在12V 至3.3V 电源轨上进行了测试、该电源轨也使用了 LM27403。 将交流电压从30mV 更改为200mV 时、波特图测试结果确实不同。 当将交流电压设置为200mV 时、它从0A 传递到14A。 反馈环路电阻器为10欧姆。  

    但设置交流电压并不是很正常。 200mV 的电压。 我们通常使用30mV 至50mV。

    谢谢、

    多拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多拉、

    不幸的是,我没有明确的解决办法。  通常、较低的交流注入信号似乎有所帮助。  我通常将其设置为3.16mV 或更低。  有时更改连接导线也会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在进行变化实验(更改 III 类 R/C 以更改零点和极点)后、我们发现此问题与 III 类补偿组件无关。 它似乎与 IC 的'RS'(__LW_AT__引脚2相关)。

    我们切断了'RS'引脚的遥感、将 RS 连接到 GND、 在 RS 和 GND5V 之间添加一个1500pf 电容器。 它将波特图从空载传递到最大负载(7A)。 此"RS"引脚似乎对噪声敏感。  

    这是否有任何特殊原因? 根据布局检查、RS 遥感反馈还不错。  

    在演示板上、为什么使用1uf/10uf 电容器? 这对于噪声滤波来说并不是很正常的。

    http://www.ti.com/lit/ug/snvu233a/snvu233a.pdf

    http://www.ti.com/lit/ug/snvu330/snvu330.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多拉、

    我们已经在多种不同的 IC 和 PCB 布局中看到了这个问题。  就个人而言、我从未在 LM27403中具体看到过它、但我从未使用该特定 IC 测量过环路响应。  然而、在过去40多年中、我测量了许多不同的电路、并偶然看到了这种现象。  让我订购一个 EVM 并尝试复制它。  这将是一到两周。  我会告诉你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的反馈。 期待您的测试结果。  

    多拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多拉、

    我检查了 EVM、没有发现任何问题。  请在下方找到图和分析器设置。  不幸的是、我有一个不同的分析仪类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我是否可以询问您使用哪个 EVM 来进行此测试? 有两个 EVM、如下所示。

    http://www.ti.com/lit/ug/snvu233a/snvu233a.pdf

    http://www.ti.com/lit/ug/snvu330/snvu330.pdf

    将检查我们的布局。 假设 RS 引脚受某些"噪声"平面或信号的影响。

    谢谢、

    多拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多拉、

    我使用了这个:

    http://www.ti.com/lit/ug/snvu233a/snvu233a.pdf

    我必须对其进行修改以进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    关于稳定性标准、我们通常使用相位裕度>45deg@增益交叉0dB。

    对于低于穿越频率的频率、如果相位如下图所示、是否会影响稳定性?

    根据我们在新电路板上的实验、在 RS 引脚上添加0.1uF 电容器时、波特图通常在0A、2A、3A、4A、5A、 6A、7A、1A 负载除外。

    1A 负载波特图测试结果如下所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多拉、

    我不会担心。  这是分析仪的伪影。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、  

    非常感谢您的反馈。  

    多拉