This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:关于 MOSFET 噪声与放大器;布局问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845953/bq25703a-about-mosfet-noise-layout-issue

器件型号:BQ25703A

你(们)好。

我有一些问题、请参阅下图:

基于 EVM DSN、BTST/SW/HIDV 波的表现与此,μ H 类似、当我们充电到1A 以上时、电感器会发出噪声。

2..我从数据表中看到此提示、这是否意味着我需要按差分布局这些网?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)波形显示了什么? SW1或 SW2? 您对此波形有何疑问?

    2) 2)这不是提示。 这些只是数据表中的差分绝对最大额定值。 对于 SRX 和 ACX 引脚、连接为差分感应线路、应以类似方式布线并连接开尔文。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢朋友。

    今天上午,我很喜欢这个问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们将关闭此问题。  

    如果您有任何其他问题、请发布新主题。

    此致、

    Joel H