您好!
该 LDO 是否支持-40℃?
℃最大额定值为-65 μ F。
但是、建议的工作温度为0℃。
请告诉我这一原因?
该 器件是否获取以下数据?
客户希望了解温度特性与功耗之间的关系。
此致、
Yusuke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yusuke -San、
遗憾的是、UA78不能确保在低于0C 的温度下运行、绝对最大值表中列出的-65C 是应暴露在最低温度下的未供电器件。 该器件在40多年前发布、因此遗憾的是、我们不知道为什么该器件仅指定低至0C。 这可能是因为 EC 表中的规格越来越差、或者很小一部分器件可能会在这种低温下无法启动(这在较旧的 IC 中更常见)。 我已经与一些公司进行了沟通、他们在一些低于0C 的应用中使用了这款旧器件、但没有一家公司报告过任何故障、 但是、该器件可能无法按您的要求工作、您需要验证它是否满足您的应用需求。
如果您需要降低温度、我建议评估一些额定温度低至-40C 的其他器件? 我建议查看 UA78M、 TLV760、 TLV767 、看看它们是否满足您的需求。
关于结温问题、结温的升高(相对于环境温度)与 LDO 上耗散的功率成正比。 估算结温的公式为 Tj=Ta+RJA*[(Vin-Vout)*Iout]
其中:
TJ=结温
TA=环境温度
RJA=结至环境热阻(位于数据表的热性能信息表中)
VIN=输入电压
Vout=输出电压
Iout=输出电流
有关热性能的更多详细信息、请查看我们的一些应用手册、包括: