This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78:大约 μA78 μ F 的工作虚拟结温

Guru**** 1587505 points
Other Parts Discussed in Thread: UA78
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/846142/ua78-about-a78-operating-virtual-junction-temperature

器件型号:UA78

您好!

该 LDO 是否支持-40℃?
℃最大额定值为-65 μ F。
但是、建议的工作温度为0℃。
请告诉我这一原因?





该 器件是否获取以下数据?
客户希望了解温度特性与功耗之间的关系。



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    遗憾的是、UA78不能确保在低于0C 的温度下运行、绝对最大值表中列出的-65C 是应暴露在最低温度下的未供电器件。 该器件在40多年前发布、因此遗憾的是、我们不知道为什么该器件仅指定低至0C。 这可能是因为 EC 表中的规格越来越差、或者很小一部分器件可能会在这种低温下无法启动(这在较旧的 IC 中更常见)。 我已经与一些公司进行了沟通、他们在一些低于0C 的应用中使用了这款旧器件、但没有一家公司报告过任何故障、 但是、该器件可能无法按您的要求工作、您需要验证它是否满足您的应用需求。   

    如果您需要降低温度、我建议评估一些额定温度低至-40C 的其他器件? 我建议查看 UA78MTLV760TLV767 、看看它们是否满足您的需求。  

    关于结温问题、结温的升高(相对于环境温度)与 LDO 上耗散的功率成正比。 估算结温的公式为 Tj=Ta+RJA*[(Vin-Vout)*Iout]

    其中:

    TJ=结温

    TA=环境温度

    RJA=结至环境热阻(位于数据表的热性能信息表中)

    VIN=输入电压

    Vout=输出电压

    Iout=输出电流

    有关热性能的更多详细信息、请查看我们的一些应用手册、包括:  

    电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析

    《半导体和 IC 封装热指标》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle-San、

    感谢您的响应和支持。
    客户需要在10月14日之前获得该信息。
    如果您有一些更新、请再次与我联系。
    很抱歉让你着急。

    我们期待收到您的回复。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    我们没有任何文档来说明为何该旧器件仅在低至0C 的温度下指定、并且由于其使用时间较长、因此无法运行任何仿真来找出问题、因此遗憾的是、我们无法提供有关在数据表规格之外操作该器件的任何指导。 如果客户需要-40C 操作、他们将需要在其应用中评估该操作或选择其他部件。 我很抱歉,我们在这方面没有比这更有帮助的了。