请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZM23601 我们有引线焊料要求、想知道该器件是否可以提供、或者我们是否可以在引线焊球版本中获得该器件(例如 Sn63)? 此外、在使用 Sn63重新对该部件进行配重时是否存在任何问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.