This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:电容学习、数据闪存、剩余能量

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845263/bq33100-capacitance-learning-data-flash-residual-energy

器件型号:BQ33100

大家好、

您能为我解答以下问题吗? 这是针对备用能量功能的可调性。

此致

Andreas

  • 电容学习
    • 它到底是为了什么?
    • 这是强制性的吗?
    • 这是在后台还是在启动时不断发生的?
    • 需要多长时间?
    • 它是否会降低可用能量?
  • 数据闪存
    • 是否在生产期间对其进行编程?
    • 这是如何进行的?
    • BQ33100会定期将数据推送到闪存:您是否看到寿命的限制? (写入周期数)
  • 电容器组中的残余能量:
    • 剩余能量是如何定义的? 例如、bq33100工作时的最低电压?
    • 从剩余能量(电容器组)转换到正常运行时:
      • 是否有“没有更多可用能量”之类的状态信号?
      • 是否有一个状态信号、在此信号之后、负载/耗电元件可被关闭或复位?
    • 在计算容量时、如何考虑剩余能量?
    • 所需容量是如何计算的? (由于 bq33100的损耗或自身消耗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您提出这些问题。  我昨天在内部回答了这些问题。

    此致、

    Bryan Kahler