请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ33100 大家好、
您能为我解答以下问题吗? 这是针对备用能量功能的可调性。
此致
Andreas
- 电容学习
- 它到底是为了什么?
- 这是强制性的吗?
- 这是在后台还是在启动时不断发生的?
- 需要多长时间?
- 它是否会降低可用能量?
- 数据闪存
- 是否在生产期间对其进行编程?
- 这是如何进行的?
- BQ33100会定期将数据推送到闪存:您是否看到寿命的限制? (写入周期数)
- 电容器组中的残余能量:
- 剩余能量是如何定义的? 例如、bq33100工作时的最低电压?
- 从剩余能量(电容器组)转换到正常运行时:
- 是否有“没有更多可用能量”之类的状态信号?
- 是否有一个状态信号、在此信号之后、负载/耗电元件可被关闭或复位?
- 在计算容量时、如何考虑剩余能量?
- 所需容量是如何计算的? (由于 bq33100的损耗或自身消耗