大家好、
我代表我们的客户发布此帖子:
1.我们的客户希望确认以下 U.V.方框图中符号的名称 SENSE 和 N.I. UC1543的输入:
2. 当美国 感测电压高于 N.I. 输入是否为 U.V. 指示电压变为 Vin、如果是 U.V. 感测电压低于 N.I. 输入是否为 U.V. 指示电压变为0V。
谢谢、
Jonathan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Daniel、您好!
非常感谢您的回答。 但是、我们的客户有以下后续问题:
1.如果美国 SENSE 位于 N.I.下面 输入、执行 U.V. 是否指示转到 Vin?
2.超出容差指示器(在第6页的图7中)连接到偏置电源。 指示灯是否连接到偏置电源的接地端?
3.基本上,如果是美国 SENSE 位于 N.I.之上 输入、即 U.V. 指示灯是否接地、因此指示灯是打开还是关闭?
第一个问题被认为已经解决,所以我非常感谢你的回答。
此致、
Jonathan
你好、Jonathan、
1、U.V 将变为高阻抗。 在这种情况下、向 Vin 添加电阻器显然将允许引脚进入 Vin。
2.在图7和8中、指示灯通过器件的接地引脚14连接到电源的接地端。
3.指示器将被驱动到接地端,但这意味着在电路设计和器件逻辑下游中是打开还是关闭。 我想、除非有一个 U.V 指示器将比较器的引脚拉至低电平、否则大多数情况下、最常见的方法是使用高阻态输出。
谢谢、
Daniel