This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1543:U.V 电子符号和电路应用

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821996/uc1543-u-v-electronic-symbol-and-circuit-application

器件型号:UC1543

大家好、

我代表我们的客户发布此帖子:

1.我们的客户希望确认以下 U.V.方框图中符号的名称 SENSE 和 N.I.  UC1543的输入:

2. 当美国 感测电压高于 N.I. 输入是否为 U.V. 指示电压变为 Vin、如果是 U.V. 感测电压低于 N.I. 输入是否为 U.V. 指示电压变为0V。  

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnathan、

    1.我不确定你的意思是"符号的名称"。 它是一个具有反相输出的比较器。

    2.这个答案必须正确,请见下文。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    非常感谢您的回答。 但是、我们的客户有以下后续问题:

    1.如果美国 SENSE 位于 N.I.下面 输入、执行 U.V. 是否指示转到 Vin?
    2.超出容差指示器(在第6页的图7中)连接到偏置电源。 指示灯是否连接到偏置电源的接地端?
    3.基本上,如果是美国 SENSE 位于 N.I.之上 输入、即 U.V. 指示灯是否接地、因此指示灯是打开还是关闭?

    第一个问题被认为已经解决,所以我非常感谢你的回答。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    1、U.V 将变为高阻抗。 在这种情况下、向 Vin 添加电阻器显然将允许引脚进入 Vin。

    2.在图7和8中、指示灯通过器件的接地引脚14连接到电源的接地端。

    3.指示器将被驱动到接地端,但这意味着在电路设计和器件逻辑下游中是打开还是关闭。 我想、除非有一个 U.V 指示器将比较器的引脚拉至低电平、否则大多数情况下、最常见的方法是使用高阻态输出。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对这张图片有一些疑问。 我理解该图显示了一个具有反相输出的比较器。 这也是我看到它的方式。

    但这就是我理解原理图这一部分的方式。

    如果美国 感测电压、反相输入、大于 N.I. 输入、非反相输入、比较器变为低电平或-Vcc。 然后、反相输出将其变为高电平或+Vcc。

    请帮助!

    此致、

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cole、

    我相信我误解了事情。

    在正常配置中、当负输入高于正输入时、运算放大器将变为低电平。 由于它是反相的、因此我们看到相反的情况。 因此您是正确的。

    遗憾的是、这最终会改变输出的运行方式:

    这意味着 U.V 变为高电平会导致输出变为高电平。

    谢谢、

    Daniel