This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:器件在 I2C 总线上响应但未点亮任何 LED 的奇怪问题

Guru**** 2815455 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5024, PCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/821521/lp5024-odd-issue-with-device-responding-on-i2c-bus-but-not-lighting-any-leds

器件型号:LP5024
主题中讨论的其他器件: PCA9545A

大家好、

我们的 PCB 上有多个 LP5024 LED 驱动器、一个 PCA9545A I2C 总线开关和一个 TCA8414 I2C 总线键盘扫描仪。

我们有一个复位输入、该输入连接到9545和8414上的复位输入以及5024上的使能输入。

奇怪的是、如果我们仅依靠 PCB 上的上拉复位信号到达+3V3、而没有任何有源电路驱动它、一切看起来都正常。 当我们使用来自另一个板的+3.3V LVTTL 信号来驱动它时、即使它连续驱动高电平、5024仍会通过 I2C 总线上的 ACK 进行响应、但不会点亮任何 LED。

我不知道导致这种情况的原因是什么。 如果有任何帮助,将不胜感激。

谢谢、

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享 i2c 波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。