Other Parts Discussed in Thread: LP5024, PCA9545A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5024 主题中讨论的其他器件: PCA9545A
大家好、
我们的 PCB 上有多个 LP5024 LED 驱动器、一个 PCA9545A I2C 总线开关和一个 TCA8414 I2C 总线键盘扫描仪。
我们有一个复位输入、该输入连接到9545和8414上的复位输入以及5024上的使能输入。
奇怪的是、如果我们仅依靠 PCB 上的上拉复位信号到达+3V3、而没有任何有源电路驱动它、一切看起来都正常。 当我们使用来自另一个板的+3.3V LVTTL 信号来驱动它时、即使它连续驱动高电平、5024仍会通过 I2C 总线上的 ACK 进行响应、但不会点亮任何 LED。
我不知道导致这种情况的原因是什么。 如果有任何帮助,将不胜感激。
谢谢、
Ian