您好!
我们设计了交流/直流转换器100W 电源。
输入84至264V 交流50Hz
输出24VDC 4.2A
开关频率58KhZ
在这里、我们面临过载保护问题@ 不同 的输入电压。
我们放置了0.1_ohm 电流感应电阻器。
问题:控制器已关闭回路(过载保护)
@ 120VAC 输入-输出电流@ 3.6A 输出控制器关闭
@ 240VAC 输入-输出电流@ 5.1A 输出控制器关闭
查找随附的原理图。 我们需要在4.2A 控制器下关闭输入为84V - 264V 的电路。
请提供此问题的解决方案。
此致、
Sathishkumar V.