This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:过载保护问题

Guru**** 2554890 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824491/lm5023-over-load-protection-issue

器件型号:LM5023

您好!

我们设计了交流/直流转换器100W 电源。

输入84至264V 交流50Hz

输出24VDC 4.2A

开关频率58KhZ

在这里、我们面临过载保护问题@ 不同 的输入电压。

我们放置了0.1_ohm 电流感应电阻器。

问题:控制器已关闭回路(过载保护)

@ 120VAC 输入-输出电流@ 3.6A 输出控制器关闭

@ 240VAC 输入-输出电流@ 5.1A 输出控制器关闭

查找随附的原理图。  我们需要在4.2A 控制器下关闭输入为84V - 264V 的电路。

请提供此问题的解决方案。

此致、

Sathishkumar V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathishkumar、

    这个问题似乎是由于 MOSFET 控制延迟而导致电流限制变化的典型情况。  LM5023数据表第21至24页介绍了这种情况、并提供了纠正这种情况的设计过程。  请按照该过程在您的设计中查找 R12的正确值。

    增大 R12的值将增加 CS 电压的偏移、从而减小在高压线路上获得的峰值电流。  偏移电压由 CS 输出的电流生成、该电流从 QR 输入镜像(请参阅方框图、第9页)。  该电流随输入电压成比例变化、因此在高压线路中电流较高、然后增加较高的偏移。

    请注意两件事:

    R12*C16 的时间常数是总延迟的一部分,因此  必须将其包含在计算中的术语“tprop”中(EQN 20、21)。  要使 RC 值保持恒定、必须在找到正确的 R12值后减小 C16。

    由于 可以看到、在120Vac 输入时电流限制已经在3.6A 时起作用、因此它表示 R13和 R14的值太高。  增加 R12将降低高压线初级峰值电流(从而降低总电流限制)、以更好地匹配低压线的峰值、但不会增加低压线峰值。  因此、如果您仅获得3.6A 电流 、则 R13和 R14无法正确调节、从而在85VAC 输入下获得4.5A 的限值。   首先修复 R13、R14、然后找到 R12。

    此致、
    Ulrich