This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845349/lm3481-lm3481

器件型号:LM3481
主题中讨论的其他器件: LM5155

您好!

我正在设计一个输入电压范围介于9和100 VDC 之间的 SEPIC 转换器。 输出应固定为48 VDC。 输出端的电流负载高达2A。

我的问题是、我是否可以使用 LM3481为 Vin 引脚提供单独的12V 电源(因为 LM3148的最大电压为48V)、然后将9-100V 电源连接到外部的电感器/MOSFET? I、e Vin 引脚将与9-100V 隔离

我想问题归结为、输入电压是用作芯片内部稳压的基准、还是仅用于逻辑和 MOSFET 驱动 器电源。

提前感谢。

Lars  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lars、

    感谢您在设计中考虑使用 LM3481。 您可以使用 VIN 引脚的单独电源为 LM3481供电、然后为电感器提供单独的输入。 这也可以通过 LM3481的改进版 LM5155来实现。

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的快速回复。 您的回答解决了我的问题。

    我非常想考虑 LM5155、因为它更新了、也稍微便宜一些。 但是、我找不到任何与 SEPIC 设计相关的应用手册。 数据表仅提到 SEPIC、但不提供任何设计建议。 这目前使我无法选择此组件。

    AN-1484 (未链接到 LM5155、但链接到 LM3481)是否适用?

    如果没有、我可以在哪里找到使用 LM5155的 SEPIC 设计指南?

    谢谢

    /Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lars、

    AN-1484是设计的良好起点、因为无论控制器如何、SEPIC 功率级的设计都是相同的。  

    谢谢、

    Richard