主题中讨论的其他器件: LM5155
您好!
我正在设计一个输入电压范围介于9和100 VDC 之间的 SEPIC 转换器。 输出应固定为48 VDC。 输出端的电流负载高达2A。
我的问题是、我是否可以使用 LM3481为 Vin 引脚提供单独的12V 电源(因为 LM3148的最大电压为48V)、然后将9-100V 电源连接到外部的电感器/MOSFET? I、e Vin 引脚将与9-100V 隔离
我想问题归结为、输入电压是用作芯片内部稳压的基准、还是仅用于逻辑和 MOSFET 驱动 器电源。
提前感谢。
Lars