This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:TPS22810DRVR 热关断

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845650/tps22810-tps22810drvr-thermal-shutdown

器件型号:TPS22810

您好!

最高结温绝对 最大额定值为150。

热关断温度为160。

在 IC 首当其冲之前、热关断是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    最高结温是结的最大直流热运行点。  

    在热关断等热事件期间、在保护器件之前、结会瞬态上升至160C。

    感谢您在设计中使用 TI 电源开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!
    因此、当发生一些热事件(例如热关断)时、
    在保护器件之前、结温会瞬时上升至160C、
    这种损坏是否会导致 TPS22810在最大结温(150C)范围内出现瞬态结温(160C)?

    TPS22810 是否有任何原因将热关断温度设置 为高于  最大结温?

    此致、

    林俊仁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伯特

    温度差异是为了确保器件在允许的结温范围内运行期间不会热关断。

    该器件的额定电压可在发生热事件时处理这些瞬态上升。

    TI 不建议在高结温下(高于绝对最大值)进行直流操作、因为这会损坏器件内部。