This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845451/lm5069-lm5069

器件型号:LM5069

尊敬的老年人:

我尝试在 PSPICE 中模拟 LM5069评估板、但结果不是我所期望的。  

UVLO 中可以看到的电压(1.142u)非常奇怪、它显示短路、不能太低。  另一方面 、我预计输出端的电流会受到 LM5069的限制、但我观察到下图:

注意:我使用了 LM5069 TINA_TI 模型、它在那里工作正常、我想知道为什么我在 PSPICE 中看不到相同的行为。 为什么我们无法在 PSPICE 中作为使用 TINA 的方式工作。 LM5069的 PSPICE 模型是否存在任何问题?

这就是我使用 TINA 看到的:

此致

Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、

    欢迎使用 E2E!

    您能否使 R15=1k 并进行检查。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答、

    我以前用1K 来检查过它、但我看到的情况是看下面的图是不可能的:

    如何在 sup70060 o -1.7KA 的漏极上实现1.7KA?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    对于此设置、请为我提供 Vout、GATE、计时器电压、输入电流波形。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为还有一个缩放视图可能是一个好主意:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    您能不能与我分享您的仿真文件以运行、然后看看发生了什么...

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我创建了一个 zip 文件、其中包含 had.e2e.ti.com/.../LM5069_5F00_Simulation.zip 中的任何内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、

    运行时间更长、例如2s。 我具有低于仿真输出的电流

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    正如您之前所说、我更改了瞬态仿真的时间、但存在一个我无法理解的错误。 仿真在1.482 s 处停止、但出现此错误:

    您是否遇到过相同的错误? 我无法理解导致该误差的组件是由零除。 你有什么想法吗?

    此致、

    Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、我刚刚完成了 AutoConverge 仿真、问题得到了解决、  

    非常感谢您的帮助

    Farzaneh