This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:在测试过程中、发现关断后有一个凸点

Guru**** 2515820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845688/tps61021a-during-the-test-it-was-found-that-there-was-a-bump-after-the-shutdown

器件型号:TPS61021A

您好:

在测试过程中、我们公司发现 TPS61021A 在关断后出现了凸点。 请解释原因。

测量波形如下所示:

原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您可以看到、当 Vo 非常低时、会出现输入电流尖峰。 TPS61021A 的内部逻辑由 Vout 供电。 当它被禁用并且 Vo 降至一个非常低的值时、在内部逻辑门 VT 的阈值附近、由于不确定性、此时可能会产生一些泄漏电流。 当 Vo 低于 VT 时、泄漏将消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 V OUT 降至大约0.25V 以下、,将不再存在泄漏电流。